结果:找到"问题反馈 ",相关内容298条
- 立创EDA复制焊盘然后ctrl+v后卡死
- 我在使用立创EDA专业版时画了一个顶层焊盘,后想要复制已有的焊盘,结果CTRL+S再按CRTL+V系统直接卡死,按ESC没有用、保存文件也没有用,就一直显现一个这样的图标!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 发帖人:Redibge 发帖时间:2023-06-14 09:59:00
- 立创专业版EDA意料外的网络高亮显示【问题反馈】
- 你好.在使用专业版eda网页版时,利用ctrl+d快速复制时,如果此时鼠标指针放在其它网络时(该网络进入高亮),复制粘贴后,原高亮网络进入了恒高亮模式(同H键高亮模式)。鼠标悬在带网络的图元上对应网络高亮,这个是很好的。但是这个问题显示的意料之外的高亮就不是那么合适了。稳定触发方法:选中一个可复制的图元,挪动鼠标至导线,触发自动凸显网络,此时ctrl+D快速复制,随便找地方粘贴。被高亮的网络由鼠标悬空的”暂时性高亮“变为“H键型的持续高亮”大胆猜想是标悬空的”暂时性高亮“的退出条件是简单的判断鼠标移出图元区域,但是被ctrl+D快速复制覆盖打断了退出条件的触发,于是变为持续的高亮。可能的编程...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 专业版 发帖人:想通了的nmos 发帖时间:2023-05-16 22:59:00
- 缝合孔无法添加问题反馈
- 版本专业版V1.7.30.48f006,半离线,很多铺铜区域无法添加缝合孔,不知道原因,推测可能和网络类还有规则有关,但是并没有设置限制过孔的规则,直接放过孔不会报错
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创eda 问题反馈 发帖人:my4ai 发帖时间:2022-07-15 11:02:00
- 立创EDA问题反馈
- 立创EDA不能搞一个类似PS一样的历史动作记录么?特别是布局布线的时候,有时候布局反悔了,觉得还没有之前的好看,却没有历史记录可以返回到指定步骤,如果觉得难以实现此功能,可以搞一个快照功能也行啊,点击一下就可以把当前PCB板子状态暂存起来,后悔的话,点一下就可以恢复到这个快照状态,这个功能不难吧。没有历史记录有时候真的很难堪啊,想撤回到某个状态都没有办法,还得重新布线一遍(目的是想尝试一下另一种布线、布局方案)。。。我看了一下,立创EDA桌面版使用Electron开发的,我也可以共享代码,自己实现此功能,但是奈何代码没有开源,不好改啊。求立创EDA开发工程师搞一个此功能,多谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA问题反馈 发帖人:乱臣贼子 发帖时间:2022-06-22 22:58:00
- 专业版问题反馈
- 使用专业版自定义了2个类似器件,器件完整的设置了对应的符号和封装,在原理图上放置时均可以看到正确的符号图,但是当点击放置到原理图上时却不能正确的放置符号,2个符号相互颠倒了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题反馈 发帖人:倔强啊韭菜 发帖时间:2022-03-26 10:05:00
- 立创EDA中HTML元素错位
- 问题描述:在EDA标准版中,设计原理图时,点击一个元件,侧边栏中元件属性和自定义属性中的(好家伙,论坛的水印也不怎么样。。。。)【修改符号】,【报告错误】和【添加新参数】,【查看规格书】的HTML元素级别不同,导致使用第三方主题时,会导致两个内容的底部颜色不同。问题分析:通过查看不加载主题插件的HTML代码自定义属性的【添加新参数,查看规格书】被放在与.c_paralineclear类元素的同级,导致.clear的css属性clear:both;无法生效,故产生颜色不同问题。大概率是程序猿复制粘贴的锅.....这个不能怪插件,只是因为开发的时候用的都是白色背景,无法看出元素错位问题。(而且,...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 反馈 问题 HTML 样式 发帖人:laodi 发帖时间:2021-05-16 22:36:00
- 立创EDA中HTML元素错位
- 问题描述:在EDA标准版中,设计原理图时,点击一个元件,侧边栏中元件属性和自定义属性中的(论坛的也不怎么样。。。。)【修改符号】,【报告错误】和【添加新参数】,【查看规格书】的HTML元素级别不同,导致使用第三方主题时,会导致两个内容的底部颜色不同。问题分析:通过查看不加载主题插件的HTML代码自定义属性的【添加新参数,查看规格书】被放在与.c_paralineclear类元素的同级,导致.clear的css属性clear:both;无法生效,故产生颜色不同问题。(而且,基本属性的【修改符号】,【报告错误】和自定义属性的【添加新参数】,【查看规格书】前两个放在同一个center元素中,后两个...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 反馈 问题 HTML 样式 发帖人:laodi 发帖时间:2021-05-16 22:32:00
- 标签被错误剪切后,无法选中,如何才能删除?
- 标签被错误剪切后,无法选中,如何才能删除这些隐形标签呢?剪切的时候图方便,直接把标签里面的内容剪切走了。在EDA工具中不显示,但导出成pdf会显示出来,没办法选中,这个怎么办?!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题反馈 发帖人:FrankDamon 发帖时间:2020-09-26 20:06:00
- 同时选中编辑多个物件的属性时,修改有时会不生效。
- 我同时选中了多个孔,将这些孔属性由锁定变为非锁定,第一次操作成功。第二次再进行相同操作时,就不再生效了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 发帖人:夜雨星城 发帖时间:2020-03-31 10:01:00
- [立创EDA][使用问题反馈]克隆项目会丢失网络标签
- 立创EDA版本V6.3.22,克隆项目有时会丢失网络标签,如下图红圈所示。之前没有,似乎是在导出过一次BOM清单之后克隆会出现问题标签点还有,网络标签名消失,也搜索不到
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: [立创EDA] [问题反馈] 发帖人:ansami 发帖时间:2020-01-09 14:14:00
返回